结果:找到"赛普拉斯NOR闪存,NOR闪存,NOR flash",相关内容398条
  • 贴片式tf卡Nandflash芯片试用体验
  •   雷龙发展Nandflash芯片试用体验  一、项目背景  最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。  Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。  SDNAND内置FLASH管理算法  二、产品解析  NOR和NAND是市场上两种主要的非...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片,储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,NOR 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-05 17:45:00
  • Flash存储芯片:NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC的比较与解析
  •   前言  在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失性、可擦写性和可编程性等优势,占据了重要地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。  1.NorFlash  1.1用途特性  NORFlash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NORFlash在嵌入式系统和单片机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 储芯片 NOR Flash NAND Flash UFS eMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-03 11:55:00
  • 什么是NAND型Flash存储器?
  • 前言NANDFlash和NORFlash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORFlash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDFlash结构,后者的单元电路尺寸几乎只是NOR器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。1.NANDFlashROMNANDFlashROM应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片,储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,SD NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-01 17:32:00
  • 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
  •   随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求:  1、使用GUI界面需要存储图片  2、需要存放一段启动或提示语音/视频  3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。  这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,芯片,储芯片,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
  • 串行SPINOR闪存VS并行NOR闪存
  • NOR闪存由于其可靠的数据存储而已在嵌入式设备中广泛使用了很长时间。对于某些低功耗应用,串行SPINOR闪存变得比并行NOR闪存设备更受欢迎。与串行SPINOR闪存相比,并行NOR闪存具有并行性,因此吞吐量更高。但是随着串行SPINOR闪存设备中多通道(2-8条并行数据线)支持的出现,它现在在低功耗设备中变得越来越流行。这些闪存设备主要用于嵌入式系统中以存储引导代码,有时还用作存储元素。这些引导设备使用就地执行(在此称为XIP)方法来执行本机存储设备中的代码。XIP方法与代码在执行之前首先从其起始位置移动的方法形成对比。由于无需在执行之前移动代码,XIP方法通常会减少所需的内存组件数量并缩短...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串行SPI NOR,并行NOR,NOR 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-01 17:29:00
  • NANDFlash和NORFlash的区别
  • 1.1接口差别NORFlash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NORFlash进行访问,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NANDFlash器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据﹐只能通过I/O接口发送命令和地址,对NANDFlash内部数据进行访问。各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NANDFlash读/写操作采用512或2048字节的页。NORFlash是并行访问,NandFlash是串行访问,所以相对来说,前者的速度更快些。1.2容量和成本NORFlash的成本相对高﹐容量相对小,常见的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND Flash,NOR Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-02 14:13:00
  • 汽车应用中具有耐久性的赛普拉斯NOR闪存Semper系列
  • 赛普拉斯NOR闪存首款经过架构设计并满足汽车行业用于构建故障安全嵌入式汽车系统的ISO26262功能安全标准的存储器。在汽车应用中常见的极端温度下具有出色的耐久性和数据保留能力。汽车的安全标准是构建新的NOR闪存架构的关键驱动力。赛普拉斯能够凭借其MCU和SOC专业知识与众不同。即时能力至关重要,因为现在每辆汽车都至少具有用于ADAS的后视摄像头-组合仪表的快速启动要求一直是赛普拉斯Hyperbus技术的关键市场。不仅需要NOR闪光灯的组合仪表和照相机。赛普拉斯还将动力总成,发动机控制装置和底盘控制装置视为一个巨大的市场,并且由于高温,可靠性至关重要,因此NOR闪存成为首选技术。Semper...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NOR,NOR,NOR flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-03 16:51:00
  • NOR闪存开始汽车领域的发展
  • 随着汽车变得越来越智能,并需要更多的存储空间,很多技术都在为驾驶员的座位而折腾,但是可以肯定地说,NOR闪光灯至少可以使用shot弹枪。凭借其可编程能力,NOR闪存在许多应用中是EEPROM的后继产品,它在需要快速,非易失性存储器的应用领域(包括通信,工业和汽车应用)中找到了新的机遇。当然由于自动驾驶汽车的发展,后者受到了广泛的关注。NOR闪存在无线电中起步-不需要大量内存的汽车应用。但是在过去的十年中,远程信息处理以及中控台的所有功能都提高了对内存的需求。今天如果没有数字显示屏,您将无法出售汽车。集群不需要12兆位,甚至需要1千兆位,而不是需要1兆SPINOR闪存的无线电。在高性能系统中,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NOR,SPI NOR,非易失性储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-27 14:48:00
  • ISSI为汽车和工业市场推出符合AEC-Q100要求的512MbSPINOR闪存
  • ISSI是一家无晶圆厂的半导体公司,为以下主要市场设计开发和销售高性能集成电路:汽车和通信,工业和医疗以及数字消费者。ISSI的主要产品是SRAM,DRAM存储,包括NOR闪存,NAND闪存和托管NAND解决方案(eMMC)的闪存,以及模拟和混合信号集成电路。ISSI代理宇芯电子提供高质量的半导体产品,一直是致力于存储器产品的长期供应商。并为客户提供技术及产品应用解决方案等。对ISSI汽车级512Mb串行(SPI)NOR闪存产品支持-40C至125C的宽工作温度范围,使其非常适合下一代汽车,工业和物联网(IoT)应用。512MbSPINOR器件超出了AECQ100的要求,并已准备就绪,可用于...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SPI NOR,ISSI,512Mb SPI NOR,NOR,汽车电子 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-24 14:22:00
  • 超低功耗、2.3V~3.6V宽压、擦除读写速度超快的低成本NorFlash,
  • 普冉半导体(上海)有限公司是专注于汽车、工业及消费类应用的非易失性中小容量存储器、高安全存储器的无自有晶圆厂半导体设计公司。以下是性能对比,从功耗性能、擦除读写速度均比较优4MbitP25Q40Hhttp://item.szlcsc.com/239289.html
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: Nor Flash 冉 华邦 GD 发帖人:小芯工匠 发帖时间:2018-06-14 00:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: